約款

Southco, Inc. (以下、「Southco」)のウェブサイト(以下、「サイト」)にアクセス頂いております。サイトへのアクセス、サイトのブラウズ、もしくはサイトをご利用された場合、以下のご利用条件及び適用されるあらゆる法律(以下、「使用規約」)を無条件かつ変更なく受け入れることに同意したものとみなされます。使用規約に同意されない場合は、本サイトをご利用頂けません。

本サイトに表示される実行可能なプログラム、素材、画像、及びコンテンツ(以下、「サイトコンテンツ」)を含む(ただし、必ずしもこれらに限定されない)本サイトに表示される全ての著作権は、別途断りのない限り、Southcoが所有しており、本使用規約において規定された以外に使用できません。サイトコンテンツはSouthcoの明示的な事前の書面による許可無く、コピー、修正、改訂、複製、配布、ダウンロード、再利用、第三者のサーバーへの送信、または派生物を生成するために使用することはできません。但し、全ての著作権、商標および所有権の公示が維持される限り、ユーザはSouthcoの製品を選択、購入する目的にのみサイトコンテンツをダウンロードすることができます。サイトコンテンツの無許可使用は、著作権法、商標法、プライバシー法ならびに公表および通信に関する規則および法令に違反する恐れがあります。Southcoは、サイトコンテンツの使用がSouthcoが所有、管理していない第三者の権利を侵害しないことを保証、表明していません。

「SOUTHCO」および「CONNECT,CREATE,INNOVATE」を含み(ただし、必ずしもこれらに限定されない)本サイトで使用、表示される商標、ロゴおよびサービスマーク(以下、「商標」)は、Southcoもしくは他者の登録および未登録商標です。本サイトのいかなるものも、Southcoや商標所有者の事前の書面による許可なく、含蓄的、禁反言、またはその他のいずれであっても、サイト上に表示される商標を使用するいかなるライセンスまたは権利を付与するものとは解釈されません。Southcoは法律を最大限に適用して、積極的に自社の知的所有権を主張することにユーザはご注意下さい。Southcoは、リンク設置に関してSouthcoの事前の書面による同意なく、いかなるSouthcoサイトへも「ホットリンク」としてSouthcoのロゴを使用することを禁じます。

Southcoへ電子メールまたはその他により送信された通信に含まれるいかなる情報や内容も、非機密として扱われ、Southcoの独自の判断により、複製、公開、送信、出版、または放送などの目的に使用されることがあります。かかる非機密としての取り扱いは、Southcoに送信頂きました通信に含まれるアイデア、コンセプト、ノウハウまたは技術にも適用され、Southcoは製品の開発、製造、および/もしくはマーケティングを含め、いかなる目的にも自由に使用できるものとします。

弊社サイトは合法的な目的にのみご利用頂くことができます。弊社のサイトを通して、違法、脅迫的、中傷的、名誉毀損、わいせつ、スキャンダル、嫌がらせ、ポルノ、下品、不愉快、人種的、民族的、またはそれ以外のいかなる種類の好ましくない内容、犯罪行為と判断される行為や民事上の責任を生じさせる行為、その他違法行為を構成または助長する内容、第三者の著作権、商標権、またはその他知的所有権を侵害する内容を含むものを掲載または送信することを禁じます。

製品説明、CAD製図、製品性能ガイドラインおよび仕様並びにサンプル計算を含む全てのサイトコンテンツは、明示または黙示を問わず、商品性の黙示的保証、特定目的に対する適合性および権利侵害の不存在など(ただし必ずしもこれらに限定されない)を保証することなく提供するものです。Southcoは、サイトコンテンツ内に含まれる錯誤または脱漏、サイトコンテンツの正確性について、また、サイトコンテンツやサイト内に含まれるダウンロード可能なプログラムがウィルスフリーであるとの、一切の保証や表明を行うものではなく、サイト使用における全リスクはユーザが負うものとします。

いかなる状況においても、SOUTHCOは、ユーザがサイトやサイトコンテンツへアクセス、使用、ブラウジングすることにより発生する、直接、間接、特別、付随的または派生的損害(利益や収益の損失、サイトの使用やサイト内に含まれるダウンロード可能なプログラムの喪失、ご利用のコンピュータ機器またはプログラム、事業の中断等の損失、データ、プログラム及び機器の使用損失を含むが必ずしもこれらに限定されない)に対して責任を負うものではありません。

法的管轄地によっては、黙示的保証の除外または派生的損害への制限が認められない、または、制限されているため、上記の免責条項、除外または制限がユーザに適用されない場合があります。

本サイトに、Southco以外のウェブサイトへのアクセスを許可する「ホットリンク」が含まれる場合、Southcoはかかるサイトのコンテンツを精査しておらず、責任を負うものではありません。ホットリンクされたサイト使用における全リスクはユーザが負い、Southcoはかかる使用に関して一切責任を負うものではありません。

本使用規約は、Southcoが本掲載を更新することにより、改定することがあります。ユーザはかかる改定に拘束されますので、現行の使用規約をご確認頂くために、定期的に本ページにアクセスして下さい。本サイトの継続的アクセスおよび使用は、これら全ての約款を承認するものとなります。

本サイトはSouthcoが所有、運営しており、ペンシルバニア州コンコルドビルに所在するオフィス外で管理されています。本使用規約のみならず、本サイトの使用は、法の抵触に関する原則の適用を除いて、米国ペンシルバニア州の法律に準拠します。

本規約から発生または関連する、コモンロー法上または衡平法上の訴訟は、ペンシルバニア州デラウェア郡に所在する州立裁判所もしくは連邦裁判所でのみ提訴されるものとし、かかる訴訟に関する対人管轄権を有する裁判所に提訴することをユーザは承諾するものとします。

この使用規約の規定はそれぞれ独立、分離したものであり、他の規定の全部または一部がなんらかの理由で無効または法的強制力がない場合でも、いかなる規定も影響を受け、無効となるものではありません。

参照することにより、本規約に援用されるSouthcoのプライバシーポリシーをご覧ください。

「Access Southco」と「My Southco」サービスに関する追加条項

本サイトの一部である「Access Southco」および「My Southco」へのアクセスおよび使用には、Southcoへのご登録が必要です。登録時に、ユーザIDおよびパスワードの設定を求められます。他人にご自身のIDおよびパスワードの使用を許可することを禁じます。これらのサービスへのアクセスは、非独占的で取り消し可能なものとして、アクセスされたご本人にライセンス供与されるものです。本ライセンスは、ユーザIDに対する個人的なライセンスであり、第三者へ譲渡することはできず、Southcoの通知により、いつでも改定される場合があります。また、Southcoは、いかなる理由によっても通知すること無く、随時、本ライセンスを解除し、本サービスへのアクセスを拒否することができます。

Access SouthcoおよびMy Southcoに登録することにより、ご提供頂く情報は正確かつ完全であること、ご登録者が会社を代表し、これらのサービスを使用する権限があることを表明しているものとします。

ご登録頂いたユーザ名およびパスワードにて行われた、いかなる行動もご登録者の責任となります。従って、ご自身のユーザ名およびパスワードを保護し、他人と共有しないことをお勧めします。

My SouthcoサービスのユーザIDおよびパスワードを取得するにより、内部的、非公開の、ビジネスの使用に限り、My Southcoサービス内に含まれるCAD製図およびコンテンツをダウンロードし、使用することが許可されます。いかなる形であっても、Southcoの事前の書面による同意なく、My Southcoサービス内に含まれるCAD製図および情報を第三者に公開することを禁じます。全ての複製物はSouthcoの製品とみなします。